This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:在 qtbase 中构建 tisdk-default-image 失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051391/processor-sdk-am437x-tisdk-default-image-failing-to-build-in-qtbase

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

好的、我决定从头开始新机器、因为我无法使映像正常工作、现在我在构建的末尾处遇到此错误。  

错误:任务(/home/howa/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"

只需按照设置和构建说明进行操作。  

此处提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里有一些问题。   我刚刚在以前构建的原始机器上重新构建、但出现了相同的错误。  吹走../ tisdk,只是做了... 就这些。  



    当前 SDK 为07.03.00.005、这是列出的最新 SDK。

    文档也会提到使用

    oe-layertool-setup.sh -f configs/coresdk/coresdk-07.03.00.005-config.txt

    不是  

    configs/processor-sdk/processor-sdk- -config.txt 


    这看起来很奇怪。  它应该是 PROCESSOR-SDK 中的配置吗?

    NodeJS 似乎也在发生这种情况。  正在尝试附加日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../nodeJSFailure.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是奇怪的、如果我继续重新运行编译、它最终会经过 qtbase 和 nodejs。

    经过几次迭代、我最终得到了一个有效的构建。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我弄清楚了发生了什么。  实际上、我的内存不足。  bitbake 中的线程/过程太多、因此减少了数量、现在一切正常。