This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如果 DCC 被禁用、则不会#39;t 从 FS 获取 DCC 信息

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051534/tda4vm-don-t-fetch-dcc-info-from-fs-if-dcc-is-disabled

器件型号:TDA4VM

您好!

如果传感器驱动程序中不支持 DCC、则应用程序不应从 FS 加载它。

在 PDKR v8.0中的 app_single_cam_main.c 中

#ifdef A72
#if defined(LINUX)
    appDccUpdatefromFS(obj->sensor_name, obj->sensor_wdr_mode, 
                        obj->node_aewb, 0,
                        obj->node_viss, 0,
                        obj->node_ldc, 0,
                        obj->context);
#endif
#endif

再次进行。 我们作为 TI 用户之一。 需要一个公共场所来报告问题、就像在 GitHub 中一样。 论坛不是一个好地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keelung Yang:

    您是指 YUV 传感器吗? 对于 YUV 传感器、没有 VISS、因此不需要 DCC。  

    对于原始传感器、由于在路径中使用了 VISS、因此需要 DCC。  

    我没有收到您关于获取 DCC 的问题。 您希望从何处加载 DCC? 是来自传感器还是来自 FS?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    对于 YUV 传感器、如果不需要 DCC、为什么要从 FS 加载它?

    无论是否存在 YUV 或原始传感器、负载条件都是 A72和 Linux、或者  IssSensor_Features 支持 DCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keelung Yang:

    我同意对于 YUV 传感器或如果不支持 DCC、应包含此内容。 但我无法 确切地理解您所面临的问题。 YUV 传感器的用例是否运行正常? 此 API 不存在返回错误检查、因此即使失败、用例也应继续。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    [引用 userid="80721" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051534/tda4vm-don-t-fetch-dcc-info-from-fs-if-dcc-is-disabled/3892566 #3892566"]此 API 没有返回错误检查,因此即使失败,该用例也应继续。

    这是一个问题、一般性问题:请注意用户及其客户。

    作为 TI 的官方程序员之一、当您输出不应输出的错误日志时、有多少用户及其客户会处理此错误消息? 为什么会发生此错误? 是由我还是 TI 造成的? 是否是应用程序/中间件/驱动程序问题? 我应该确认 TI 的信息吗?

    您‘s 浪费 TI 用户及其客户的时间、因为存在极少的错误以及更多此类错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keelung Yang:

    但您看到的错误是什么? 您是否看到因该错误而停止运行用例?  

    正如我说过的、这是一个问题、当 FS 不包含 DCC 二进制文件但 不影响用例的运行时、它将报告一个错误、对吗?

    此致、

    Brijesh