This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果传感器驱动程序中不支持 DCC、则应用程序不应从 FS 加载它。
在 PDKR v8.0中的 app_single_cam_main.c 中
#ifdef A72 #if defined(LINUX) appDccUpdatefromFS(obj->sensor_name, obj->sensor_wdr_mode, obj->node_aewb, 0, obj->node_viss, 0, obj->node_ldc, 0, obj->context); #endif #endif
再次进行。 我们作为 TI 用户之一。 需要一个公共场所来报告问题、就像在 GitHub 中一样。 论坛不是一个好地方
尊敬的 Keelung Yang:
我同意对于 YUV 传感器或如果不支持 DCC、应包含此内容。 但我无法 确切地理解您所面临的问题。 YUV 传感器的用例是否运行正常? 此 API 不存在返回错误检查、因此即使失败、用例也应继续。
此致、
Brijesh
您好、Brijesh、
[引用 userid="80721" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051534/tda4vm-don-t-fetch-dcc-info-from-fs-if-dcc-is-disabled/3892566 #3892566"]此 API 没有返回错误检查,因此即使失败,该用例也应继续。这是一个问题、一般性问题:请注意用户及其客户。
作为 TI 的官方程序员之一、当您输出不应输出的错误日志时、有多少用户及其客户会处理此错误消息? 为什么会发生此错误? 是由我还是 TI 造成的? 是否是应用程序/中间件/驱动程序问题? 我应该确认 TI 的信息吗?
您‘s 浪费 TI 用户及其客户的时间、因为存在极少的错误以及更多此类错误。
尊敬的 Keelung Yang:
但您看到的错误是什么? 您是否看到因该错误而停止运行用例?
正如我说过的、这是一个问题、当 FS 不包含 DCC 二进制文件但 不影响用例的运行时、它将报告一个错误、对吗?
此致、
Brijesh