This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 EVM eth0在 ssh 链接后重新启动

Guru**** 1949000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051618/tda4vm-tda4-evm-eth0-restart-after-ssh-linked

器件型号:TDA4VM

您好!

 我使用了 J721 EVM 板、我将 eth0 IP 设置为192.168.1.100、当我通过 SSH 连接到设备时、网卡会自动重新启动、ssh 客户端 断开连接

这是电路板的错误消息

这是 ssh 客户端的消息

因此、我只能通过串行端口连接器件、这非常不方便。 我想知道是否有办法解决这个问题。

期待您的回复

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试 ssh root@127.0.0.1,它 也出现错误,如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经解决了这个问题。 之前、我在/etc/profile 文件的末尾添加了"/etc/init.d/networking restart"。 现在、我注释掉这句话、我可以通过 ssh 客户端连接到设备。
    但是、如何在启动时将 eth0的 IP 地址自动设置为静态地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="482992" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051618/tda4vm-tda4-evm-eth0-restart-after-ssh-linked "]这是主板的错误消息

    这似乎不是错误、因为链路随后会启动。

    [引用 userid="482992" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051618/tda4vm-tda4-evm-eth0-restart-after-ssh-linked/3891899 #3891899"]但如何在启动时将 eth0的 IP 地址自动设置为静态地址?

    要在登录后分配 static IP、请更改文件"/etc/network/interface。 注释出 iface eth0 inet dhcp块并在其位置添加以下行-

    iface eth0 inet static
      地址192.168.1.200
      子网掩码255.255.255.0

    然后在 "/etc/profile "文件的末尾添加、ifup eth0. 这将在登录时为 eth0分配静态 IP。

    在登录之前不确定如何分配静态 IP。 我将对此进行研究并告知您。

    此致、

    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tanmay,

    我尝试了您所说的方法、将"ifup eth0"添加到/etc/profile 文件、但它仅在从串行端口登录后生效、否则我会 ping 不同设备的 IP 地址。

    然后我在/etc/systemd/network 目录中创建了一个文件,名为“01-eth-static.network"”,并添加了以下内容:

    [匹配]
    NAME=eth0

    [网络]
    地址=192.168.1.100
    广播=192.168.1.255
    网络掩码=255.255.255.0
    网关192.168.1.1

    没关系

x 出现错误。请重试或与管理员联系。