This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:针对 QSPI 的 TD (SCLK-D0)的开关特性

Guru**** 2018070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718-HIREL, AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127619/am5718-hirel-switching-characteristics-of-td-sclk-d0-for-qspi

器件型号:AM5718-HIREL
主题中讨论的其他器件: AM5718

大家好

我对 AM5718-HIREL 的 QSPI 有疑问。

在 AM5718-HIREL 数据表(SPRS999)的表7-43中、TD (SCLK-D0)为-1.6至2.6ns。
但是、在 AM5718数据表(SPRS957I)中、TD (SCLK-D0)为-1.6-P 至2.6-P ns。

哪一个是正确的?

AM5718-HIREL 数据表(SPRS999)

AM5718数据表(SPRS957I)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    请你就这一帖子作出答复。

    此致、
    尤雅