你(们)好
当我尝试调试简单的 hello world 程序:C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305。
我的软件和硬件环境如下所示:
硬件: Spectrum Digital 板 OMAP-L137 EVM
软件: 在 Windows 11上运行的 Code Composer 版本8.3
电路板与 PC 的连接正常、因为按下 CCS 中的"Test connection"按钮时不会出现任何错误。
此致、
Abid Hussain
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当我尝试调试简单的 hello world 程序:C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305。
我的软件和硬件环境如下所示:
硬件: Spectrum Digital 板 OMAP-L137 EVM
软件: 在 Windows 11上运行的 Code Composer 版本8.3
电路板与 PC 的连接正常、因为按下 CCS 中的"Test connection"按钮时不会出现任何错误。
此致、
Abid Hussain
您好、Abid Hussain、
此错误可能是由于 DIP 开关设置所致。 请参阅随附的指南、了解如何设置 EVM 并连接到 CCS。
e2e.ti.com/.../OMAP_2D00_L137-EVM-Hardware-Setup.pdf
此致、
_________
您好!
[引用 userid="166724" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048954/omap-l137-omap-l137-evm "]软件: 在 Windows 11[/quot]上运行的 Code Composer 版本8.3请注意、CCS 8.3不支持 Windows 11。 支持的最后一个 Windows 版本是 Windows 10。
[引用 userid="166724" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048954/omap-l137-omap-l137-evm "]:C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305。有关此错误的更多详细信息、请参阅以下链接:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#prsc-errors
它通常是硬件配置错误。 此外、如上所述、您的环境不是官方支持的环境。 无法保证 CCS 8.3在 Windows 11上运行良好。 即将推出的 CCS 11.1版本将是第一个正式支持 Windows 11的 CCS 版本。
谢谢
Ki
感谢您的回复。 实际上、我还尝试在以下环境下的同一硬件上调试简单的"hello world"程序:
Windows 操作系统版本7 32位
Code Composer Studio 7.0版
即使在这种环境下、我也会收到上述错误消息。 CCS 中的目标配置不会显示任何连接问题、 Spectrum Digital 仿真器配置实用程序也不会显示任何连接问题。
此致、
异常
你好,Ki
非常感谢您花时间研究我的问题。 您说得对、这确实是一个硬件问题、在我的例子中、它是 JTAG USB 电缆的连接。 当我将电缆的两端重新拔插到相应的 USB 插槽中时、错误消失了、并且我在 Windows 7上运行的 CCS 版本7上调试了测试应用程序、没有任何错误。 令人惊讶的是、我甚至在 Windows 11下运行的 CCS 版本8.3上运行测试应用程序。
此致、
异常