This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:OMAP-L137 EVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048954/omap-l137-omap-l137-evm

器件型号:OMAP-L137

你(们)好

当我尝试调试简单的 hello world 程序:C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305。

我的软件和硬件环境如下所示:

硬件: Spectrum Digital 板 OMAP-L137 EVM

软件: 在 Windows 11上运行的 Code Composer 版本8.3

电路板与 PC 的连接正常、因为按下 CCS 中的"Test connection"按钮时不会出现任何错误。

此致、

Abid Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abid Hussain、

    此错误可能是由于 DIP 开关设置所致。 请参阅随附的指南、了解如何设置 EVM 并连接到 CCS。

    e2e.ti.com/.../OMAP_2D00_L137-EVM-Hardware-Setup.pdf

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我的问题仍未解决。 我在 Spectrum Digital Board OMAP-L137上的 SW2的电流骤降开关设置如下:

    开关位置                  电流设置

    1                             打开

    2.                             打开

    3.                             打开

    4.                             打开

    5.                             关闭

    按照手册中的说明、这些设置对应于"仿真调试"模式。

    如果您认为这些设置不正确、我可以尝试其他设置。

    此致

    Abid Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引导模式设置看起来正确。 您使用的是什么仿真器?

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板具有与 Spectrum Digital XDS 510 USB 等效的嵌入式 JTAG 仿真器。 我使用的是8.3版本的 CCS、它支持此仿真器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 此处查看有关 PRSC 连接错误的 CCS 文档。 如果您仍然无法解决问题、我将邀请 CCS 专家提供帮助。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请继续联系 CCS 专家以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="166724" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048954/omap-l137-omap-l137-evm "]软件: 在 Windows 11[/quot]上运行的 Code Composer 版本8.3

    请注意、CCS 8.3不支持 Windows 11。 支持的最后一个 Windows 版本是 Windows 10。

    [引用 userid="166724" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048954/omap-l137-omap-l137-evm "]:C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305。

    有关此错误的更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#prsc-errors

    它通常是硬件配置错误。 此外、如上所述、您的环境不是官方支持的环境。 无法保证 CCS 8.3在 Windows 11上运行良好。 即将推出的 CCS 11.1版本将是第一个正式支持 Windows 11的 CCS 版本。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 实际上、我还尝试在以下环境下的同一硬件上调试简单的"hello world"程序:

    Windows 操作系统版本7 32位

    Code Composer Studio 7.0版

    即使在这种环境下、我也会收到上述错误消息。 CCS 中的目标配置不会显示任何连接问题、 Spectrum Digital 仿真器配置实用程序也不会显示任何连接问题。

    此致、

    异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看了故障排除部分的详细信息并尝试了建议? 如前所述、这通常是一些硬件配置问题、尤其是在"测试连接"功能通过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki

    非常感谢您花时间研究我的问题。 您说得对、这确实是一个硬件问题、在我的例子中、它是 JTAG USB 电缆的连接。 当我将电缆的两端重新拔插到相应的 USB 插槽中时、错误消失了、并且我在 Windows 7上运行的 CCS 版本7上调试了测试应用程序、没有任何错误。 令人惊讶的是、我甚至在 Windows 11下运行的 CCS 版本8.3上运行测试应用程序。

    此致、

    异常