请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2E05 大家好
我看到一些文章、讨论 u-boot 上的4K 页和8位 ECC。
66AK2E05:4K-Page NAND ECC 错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
禁用 ECC- 66AK2E05 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我使用的 U-boot (2013_01_15.07_01)支持4位 ECC,但似乎不支持8位 ECC。
(1) TI 上的最新 u-boot 是否支持8位 ECC?
(2)如果不支持8位 ECC、禁用 ECC 是否安全? 以及如何禁用?
(3)它是否有其他方式支持具有8位 ECC 的4K NAND?
谢谢
此致
Jacky