This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:具有8位 ECC 的4K 页 NAND

Guru**** 2551900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048243/66ak2e05-4k-page-nand-with-8-bit-ecc

器件型号:66AK2E05

大家好  

我看到一些文章、讨论 u-boot 上的4K 页和8位 ECC。

66AK2E05:4K-Page NAND ECC 错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

禁用 ECC- 66AK2E05 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我使用的 U-boot (2013_01_15.07_01)支持4位 ECC,但似乎不支持8位 ECC。

(1) TI 上的最新 u-boot 是否支持8位 ECC?

(2)如果不支持8位 ECC、禁用 ECC 是否安全? 以及如何禁用?

(3)它是否有其他方式支持具有8位 ECC 的4K NAND?

谢谢

此致

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人知道 u-boot 上支持8位 ECC 吗?

    谢谢、此致

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    [引用 userid="414979" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048243/66ak2e05-4k-page-nand-with-8-bit-ecc "]

    (1) TI 上的最新 u-boot 是否支持8位 ECC?

    [/报价]

    否、最新的 u-boot 中不支持8位 ECC

    [引用 userid="414979" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048243/66ak2e05-4k-page-nand-with-8-bit-ecc "]

    (2)如果不支持8位 ECC、禁用 ECC 是否安全? 以及如何禁用?

    (3)它是否有其他方式支持具有8位 ECC 的4K NAND?

    [/报价]

    我们正在努力解决这个问题、很快就会回来。

    谢谢、

    Rajarajan