This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM DSI 转 CSI 接口

Guru**** 2535540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048812/tda4vm-tda4vm-dsi-to-csi-interface

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 专家:

我们希望使用一个 TDA4视频输出接口作为另一个 TDA4摄像头仿真的输入信号源。  

即  、第一个 TDA4输出采用 CSI 格式的视频数据的一个显示接口(MIPI 或 RGB888接口串行器)、

 第二个 TDA4的视频输入解串器从第一个 TDA4视频输出接口接收视频数据。

第二个 TDA4 ECU 是大规模生产中的目标 ECU、无法修改任何软件和硬件。

第一个 TDA4 ECU 用作测试设备、我们可以修改任何 软件和硬件。

请帮助我们评估技术可行性。

谢谢、

Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您是要使用 TDA4x 的输出 MIPI 接口将 RGB888数据发送到其他 CSI 输入吗?  

    应该可以使用 TDA4x 中的 CSITX 模块发送 MIPI 输出。 它支持各种 MIPI 数据格式。 更多信息、请参阅规格。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSI 接口接收摄像头的 UYVY 视频流以用于实际应用领域、如果第二个 TDA4接收来自第一个 TDA4 MIPI 接口的 RGB888视频流、我们需要在第二个 TDA4 (目标 TDA4 ECU)中修改视频格式、 客户需要在第二个目标 TDA4中保留相同的软件和硬件。   

    2.请确认 TDA4x 的 CAN 输出 MIPI 接口,以便将 UYVY 格式数据发送到其它 CSI 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我还没有收到、您能不能用该格式共享确切的数据流链?

    是的  

    UYVY -> TDA4x -> RGB888 -> TDA4xx

    或  

    UYVY -> TDA4x -> UYVY -> TDA4x

    由于 MIPI 可以输出 RGB 数据以及 YUV422数据、因此两者都可以得到支持。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅支持 TDA4x->UYVY (串行器)->Deserilizer ->UYVY -> TDA4x、 因为我们将左侧 TDA4视为 右侧 TDA4的摄像头仿真器(UYVY)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是绝对可能的。  YUV422在 CSITX 和 CSIRX 中受支持。

    此致、

    Brijesh