主题中讨论的其他器件:DRA829、 DRA821、 DRA829J、 DRA829V
程序具有针对电路板组件的最大功率限制、其中已将 DRA821或 DRA829确定为可能的候选器件。
我们不需要 DRA821中包含的所有 IP 块的功能、也不需要尽可能限制 DRA821的功耗。
TI 先前通知我、将在 Q3末尾提供用于 MPSoC DRA821系列的功率估算工具。
此估算工具是否可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
程序具有针对电路板组件的最大功率限制、其中已将 DRA821或 DRA829确定为可能的候选器件。
我们不需要 DRA821中包含的所有 IP 块的功能、也不需要尽可能限制 DRA821的功耗。
TI 先前通知我、将在 Q3末尾提供用于 MPSoC DRA821系列的功率估算工具。
此估算工具是否可用?
结温:-40°C 至125°C
最大功率:9.5W
工作温度 范围:-40°C 至90°C
处理器模块:
MCU - 2x R5F (锁步)
主- 2个 A72
主- 2x [ 2x R5F (锁步)]
I/O:
2x 100Mb 以太网
4个1Gb 以太网
DDR 32b
eMMC
OSPI/Hyperbus
QSPI
3个 SPI
4个 UART
4个 I2C
2个 ADC
20个 GPIO
2个 PWM
我们希望在 R5F 和 A72处于活动状态的不同组合下以多种不同配置使用此器件/系列。
该系列的 PET 何时可用?