This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:TI MPSoC DRA821/DRA821/类似器件系列所需的功率估算工具

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, DRA829J, DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1045204/dra821u-power-estimation-tool-required-for-ti-mpsoc-dra821-dra821-similar-family-of-devices

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA829DRA821DRA829JDRA829V

程序具有针对电路板组件的最大功率限制、其中已将 DRA821或 DRA829确定为可能的候选器件。
我们不需要 DRA821中包含的所有 IP 块的功能、也不需要尽可能限制 DRA821的功耗。

TI 先前通知我、将在 Q3末尾提供用于 MPSoC DRA821系列的功率估算工具。
此估算工具是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具目前不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱尔

    您是否可以分享您的用例(您使用的外设等)、最大结温 和功率/热限制,以查看我们是否有办法指导这一讨论,而不提供自助式功率估算工具?

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结温:-40°C 至125°C
    最大功率:9.5W
    工作温度 范围:-40°C 至90°C

    处理器模块:
    MCU - 2x R5F (锁步)
    主- 2个 A72
    主- 2x [ 2x R5F (锁步)]

    I/O:
    2x 100Mb 以太网
    4个1Gb 以太网
    DDR 32b
    eMMC
    OSPI/Hyperbus
    QSPI
    3个 SPI
    4个 UART
    4个 I2C
    2个 ADC
    20个 GPIO
    2个 PWM

    我们希望在 R5F 和 A72处于活动状态的不同组合下以多种不同配置使用此器件/系列。
    该系列的 PET 何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的外设和温度用例。 假设高利用率、最坏情况流程和 Tj 125C、 在您的用例场景中  、估计的 SoC 功率(DRA821U) 应主要低于7W、在大多数情况下应接近~6W。  

    PET 可能会在年底或2012年第1季度提供。  

    如果您有更多问题、请告知我们  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DRA829V 和 DRA829J 中的相同配置、WC SoC 电源是多少?
    在   DRA829J 中添加 GPU 内核后、相同配置的 WC SoC 电源是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DRA829V 和 DRA829J 中的相同配置、WC SoC 电源是多少?
    在   DRA829J 中添加 GPU 内核后、相同配置的 WC SoC 电源是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱尔

    您提供的用法意味着 DRA821器件的总热功率为~6.5W @125C [5.2W @105C 和3.6W @-40C]。

    对于 DRA829类器件、相同的负载可产生11W @125C [8.5W @105C 和5.6W @-40C]。

    Kevin Lavery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一个问题的最后一部分:在 GPU 内核处于活动状态且 DS/MIPI D-PHY TX 支持四个1080p 视频流的情况下、DRA829的总功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 GPU 和 DSS 时、DRA829类器件可提升至13.5W @125C 和7.5W @-40C。

    Kevin Lavery