我有一个适用于 AM64x 或 AM24x 的 TI EVM。 我想连接到 Code Composer Studio 中的 PRU_ICSSG 内核。 我该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个适用于 AM64x 或 AM24x 的 TI EVM。 我想连接到 Code Composer Studio 中的 PRU_ICSSG 内核。 我该怎么做?
AM64x GP EVM (TMDS64GPEVM):
1) 1)根据 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/CCS_SETUP_PAGE.html 设置 CCS 。 创建目标配置时、请勿绕过 ICSS_G 内核。 转到"Advanced"选项卡并验证 DMSC 是否将运行初始化脚本:

3) 3)将引导开关设置为 OSPI 引导,如 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html#BOOTMODE_OSPI 中所述 。 当 CCS 连接到 UART 转 USB micro USB 端口且电路板启动时、您应该会看到执行 NULL 引导加载程序:

4) 4)连接到 XDS100 micro USB 端口,如下所示: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html#EVM_CABLES 。 启动电路板、并启动目标配置。
5) 5)对于 SDK 8.1及更早版本、 OPSI SBL NULL 初始化二进制文件不启用 PRU 时钟。 因此、如果此时尝试连接到 PRU 内核、则会失败、如下所示:

6) 6)如果未启用 PRU 时钟、则需要执行额外的步骤。 连接到 DMSC。 默认情况下、它将运行初始化 GEL 脚本。
7) 7)您最终可以连接到 ICSSG 内核! 成功连接将如下所示:

AM64x 入门套件(SK-AM64):
我尚未测试此连接。 如果任何读者已使此配置正常工作、请随时发布、我们会将您的步骤添加到指南中。
请参阅主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1031069/sk-am64-how-can-i-get-ccs-to-connect-to-the-sk-am64-starter-kit 以了解起点。 请注意、AM64x 入门套件 GEL 文件和 XML 刚刚添加到 Sitara 器件支持包1.5.6中。 请确保在尝试连接到 AM64x SK PRU_ICSSG 之前安装这些组件。 现在 GEL 文件可用、我希望与 AM64x EVM 板类似的过程也能正常工作。