This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-C665X:如何更新 C6657 EVM 上内置 XDS 仿真器的固件? EVM 中的 XDS 具有较旧的固件、无法与 CCS 9.3连接/配合使用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048033/faq-processor-sdk-c665x-how-to-update-the-firmware-of-the-inbuilt-xds-emulator-on-c6657-evm-the-xds-in-the-evm-has-the-older-firmware-which-does-not-connect-work-with-ccs-9-3

器件型号:PROCESSOR-SDK-C665X

您好!

我无法使用 CCS 9.3连接 C6657 EVM 上的 XDS 200内置仿真器  

我无法在 CCS 中使用自动更新选项。

是否有任何方法可以升级 XDS 200的固件? 使用 CCS 9.3?  

----

答案:  

CCS 9.3的版本

转至安装实用程序的目录:

C:>CD C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx

  b.启动并运行配置文件(.cXML) ,以确保连接了 XDS200类调试器。 并了解其上安装的固件版本。

C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

  c.按如下所示的确切顺序运行命令:

C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf update xds2xxu 0 xds200_firmware_v1009.bin

C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 程序 xds2xxu 0 xds2xx_cpdld_v1009.xsvf

C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf boot xds2xxu 0

 d.再次运行步骤2中的命令以检查是否加载了正确的固件。

C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

----

CCS 10.4版

转至安装实用程序的目录:

C:>CD C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\con\uscif\xds2xx

  b.启动并运行配置文件(.cXML) ,以确保连接了 XDS200类调试器。 并了解其上安装的固件版本。

C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

  c.按如下所示的确切顺序运行命令:

C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 更新 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1009.bin

C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 程序 xds2xxu 0 xds2xx_cpdld_v1009.xsvf

C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf boot xds2xxu 0

 d.再次运行步骤2中的命令以检查是否加载了正确的固件。

C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

--

此致

Shankari G