Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我想知道如何从 M4F 内核访问 DDR RAM。 我知道 M4F 是隔离式的、应该使用自己的存储器、但我仍然想知道这是如何工作的。
我不知道如何理解带有 RAT 区域的存储器映射。 例如、表2-5中 M4F 内核的存储器映射(实际 TRM 中的第45页)列出了一个名为"MCU0_M4FSS0_RAT_REGION0"的存储器、该存储器指向地址0x60000000、大小为2GB。 我假设这是 DDR 存储器、它应该指向系统存储器映射中的0x080000000。 是这样吗? 我无法从 TRM 中读取此信息。
我想知道0x60000000 (M4F 视图)是 OSPI 还是 DDR 存储器?
下一个示例:
R5FSS0/1子系统具有一个名为"R5FSS0/1_RAT_Region3"的内存映 射、该映射指向0x80000000、大小为2BG。 (表2-3第39页)
什么是"R5FSS0/1_RAT_Region3"? 背后的物理模块或存储器是什么?
TRM 中没有任何解释!!