请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好、专家:
使用 SDK_08,我 将 ethfw 与禁用 DHCP (#define ETHAPP_LWIP_USE_DHCP (0))进行组合,并使用此 Marco。 ethfw (服务器)将有一 个静态主机 IP (192.168.1.200),而 Linux 在 A72上运行后(将在 MCU2_0上加载 ethfw),eth0、eth1 将有一个192.168.1.*的网络分段 IP。
我只想知道,谁将 IP 分配给 eth0 /eth1, 我们的 ethfw? 以及如何更改网段?