This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 ethfw 如何更改 TDA4 A72网段?

Guru**** 1957125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044353/tda4vm-with-ethfw-how-to-change-the-tda4-a72-network-segment

器件型号:TDA4VM

您好、专家:

 使用 SDK_08,我  将 ethfw 与禁用 DHCP (#define ETHAPP_LWIP_USE_DHCP (0))进行组合,并使用此 Marco。  ethfw (服务器)将有一 个静态主机 IP (192.168.1.200),而 Linux 在 A72上运行后(将在 MCU2_0上加载 ethfw),eth0、eth1 将有一个192.168.1.*的网络分段 IP。

 我只想知道,谁将 IP 分配给 eth0 /eth1, 我们的 ethfw? 以及如何更改网段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 ifconfig 命令要设置 IP 地址和其他参数、Linux 虚拟驱动程序会与以太网固件通信以设置 ARP 表

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、葡萄园:

     是的,我知道您更改 Linux eth ipaddr 的方法,但我想知道 IP 是否由 ethfw 分配? 如果 IP 由 ethfw 分配,如何更新 DHCP 分配网段?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。