请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 大家好、
我正在尝试配置一个构建服务器、以便仅使用 Linux 命令行来构建我们的 CCStudio 项目。 我相信我已经正确设置了它、它似乎可以处理我正在使用的大多数命令、但是当我运行命令时:
Eclipse -noSplash -data " "-application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location -ccs.renameTo
导入看起来就像成功了、说"完成了!" 但是、在这之后、系统会挂起、直到我按 Ctrl-C 来终止应用程序。
我正在使用 CCS 版本: 7.3.0.00019
我是否有问题、或者这是我可以解决的问题?
谢谢。
James