This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:尝试配置生成服务器以仅使用 Linux 命令行来构建我们的 CCStudio 项目

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1043404/ccstudio-trying-to-configure-a-build-server-to-build-our-ccstudio-project-using-only-linux-command-line

器件型号:CCStudio

大家好、

我正在尝试配置一个构建服务器、以便仅使用 Linux 命令行来构建我们的 CCStudio 项目。 我相信我已经正确设置了它、它似乎可以处理我正在使用的大多数命令、但是当我运行命令时:

 Eclipse -noSplash -data " "-application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location -ccs.renameTo  

导入看起来就像成功了、说"完成了!" 但是、在这之后、系统会挂起、直到我按 Ctrl-C 来终止应用程序。

我正在使用 CCS 版本: 7.3.0.00019

我是否有问题、或者这是我可以解决的问题?

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494336" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1043404/ccstudio-trying-to-configure-a-build-server-to-build-our-ccstudio-project-using-only-linux-command-line "]我使用的 CCS 版本: 7.3.0.00019[/quot]

    该版本的 CCS 已使用了大约4年。  如果可行、请更新至最新版本。

    如果删除-ccs.renameTo、它是否起作用?   

    请参阅文章 使用命令行创建和编译工程 是否有用。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我已将其传达给客户

    祝你度过美好的一天 ^^

    James