请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM
TDA4VM SOC 选择的 LPDDR4是 SASUNGM 的 K4FBE3D4HMTFCL。 下面是一个问题:
a.客户使用10层电路板设计、DDR 部分参考16层电路板设计来布线;
b. LPDDR4 CLK 是一个差分电阻为70欧姆的 T 形迹线;
C:对于 T 部分、无法实现140欧姆阻抗、客户的电流做法是不进行阻抗控制。
问题:调试时应考虑什么或哪些注意事项?


非常感谢!
此致、
樱桃周