This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:J7200 MCUSW PWM 示例代码

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023213/processor-sdk-j7200-j7200-mcusw-pwm-example-code

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

您好 TI

对于 J7200 EVM 板、我们将测试 MCUSW PWM 示例代码(如下图1所示)。

可以从控制台(图2下方)看到输出消息、但当我们使用示波器测量硬件时、

我们看不到 PWM 输出信号(低于 image3)。 测量点位于 J7200 EVM 板的 TP26上(低于 image4)。

您对此有什么想法吗?

MCUSW:PWM 用户指南(TI.com)

映像1.

图像2.

图像3.

映像4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    我们想补充一点、我们尝试将一些调试消息放入源代码中。

    调试消息输出如下所示。 程序的流程似乎没有问题、

    源代码、如下图所示。

    但我们无法使用示波器看到 PWM 输出信号。

    设置占空比 

     

    设置周期  

    启用通知  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁螺纹

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此对延误表示歉意。

    对于 J7200、测试点实际上不同于 J721E 上的测试点。 请参阅测试点的测试输出、您应该使用该测试点、它实际上应该是"J5F 引脚 F15"。

    此致、

    埃里克