请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200 您好 TI
对于 J7200 EVM 板、我们将测试 MCUSW PWM 示例代码(如下图1所示)。
可以从控制台(图2下方)看到输出消息、但当我们使用示波器测量硬件时、
我们看不到 PWM 输出信号(低于 image3)。 测量点位于 J7200 EVM 板的 TP26上(低于 image4)。
您对此有什么想法吗?
映像1.

图像2.


图像3.

映像4.