This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:支持 Fastboot

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022845/dra821u-supporting-fastboot

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

您好 TI

有客户要求满足要求的请求。

根据按揭证券公司的要求,DRA821应在2秒内启动至登录提示。  

请为我们提供详细调查指导。 应特别关注哪个域以减少引导延迟?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    目标是仅在2秒内启动 Linux、还是需要在2秒内启动 Linux 后支持更多用例?

    优化需要在多个位置进行。 U-boot (禁用打印)、Kernel (禁用打印、删除未使用的 DT 节点、禁用打印)、
    切换到更快的引导介质、如 eMMC/OSPI 等

    请告诉我目标。

    此致、
    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前、除 CPSW-5GEnabling 外、U-boot 中没有添加其他用例、

    客户希望测量以下时间部分。

    • 开机-> R5 -> A72 Linux & Tiny Rootfs ->提示登录。

    客户的目标是2秒、我们需要尽最大努力尽可能应用我们可以实现的目标。

    来自其他平台的解决方案似乎能够实现大约6到8秒的时间。

    我要求从引导加载程序和内核模块禁用日志。 它们仅使用 eMMC。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    首先,您可以通过以下步骤从 Tiny rootfs 开始:

    步骤1:

    CD $PSDKLA_DIR/BIN
    VI mksdboot.sh

    进行以下更改:

    root_fs="$sdkdir/files/tisdk-default-image-j7200-evm.tar.xz"

    更改为

    root_fs="$sdkdir/files/tisdk-Tina-image-j7200-evm.tar.xz"

    因此 root_fs 指向 Tiny rootfs。

    保存

    步骤2:

    使用 mksdboot.sh 准备新卡

    步骤3:

    通过执行以下操作将 Linux 二进制文件安装到 Tiny rootfs 卡:

    VI Rules.make

    将 destdir 设置为指向 SD 卡 rootfs:

    destdir=/media/$user/rootfs


    CD $PSDKLA_DIR
    构建 Linux
    sudo make linux_install

    现在、您可以更快地引导至 Linux 提示符。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    下面是客户想要的请求。

    由于快速启动是汽车应用中最重要的功能、许多客户希望将该功能包含在 SDK 的主要功能中。

    根据客户的测量结果、使用微型 SDK 映像需要大约2秒。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="477602" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022845/dra821u-supporting-fastboot/3791076 #3791076"]

    根据客户的测量结果、使用微型 SDK 映像需要大约2秒。

    [/报价]

    是的。 这也是我们测量的时序。 他们是否可以这样做?


    [引用 userid="477602" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022845/dra821u-supporting-fastboot/3791076 #3791076"]将 FASTBOOT 支持作为 u-boot、Linux 内核和 Rootfilesystem 功能的可配置功能[/quot]

    我们将就此与内部团队进行核实。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    根据客户的测量结果、使用微型 SDK 映像需要大约2秒。

    是的。 这也是我们测量的时序。 他们是否可以这样做?

    [jack]  他们希望在减少不必要的组件后使用 tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz。 因此、他们还没有看到使用默认图像的实际测量结果。  

    BTW。 关于减少组件、我将提出一个新的 TT 来识别处理 SDK 接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您能否单击验证答案?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以了。 谢谢。

    客户等待 DRA8xx:快速启动文档,缩短 Jacinto TDA4/DRA8xx 的启动时间。
    还希望将 Fastboot 功能包括到引导加载程序、内核和 RootFS 的可配置标志中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    针对 fastboot 主题的 SDK 8.0版本是否有任何更新? 尽管客户表示看到了一些有关 fastboot 的评论、但我无法从发行说明中找到答案。

    谢谢。

    此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    否 发布的 SDK 8.0不支持 fastboot。 因为 SDK 附带对所有外设的所有支持。
    我们必须移植补丁。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户是否可以获取补丁以启用即将推出的 FASTBOOT 功能? 许多 Jacinto 客户会对补丁的发布感到非常满意。

    如果可能、请告知我们 TI 的计划日期。

    谢谢。

    此致、  

    插孔