主题中讨论的其他器件:DRA821
您好 TI
有客户要求满足要求的请求。
根据按揭证券公司的要求,DRA821应在2秒内启动至登录提示。
请为我们提供详细调查指导。 应特别关注哪个域以减少引导延迟?
谢谢。
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
目前、除 CPSW-5GEnabling 外、U-boot 中没有添加其他用例、
客户希望测量以下时间部分。
客户的目标是2秒、我们需要尽最大努力尽可能应用我们可以实现的目标。
来自其他平台的解决方案似乎能够实现大约6到8秒的时间。
我要求从引导加载程序和内核模块禁用日志。 它们仅使用 eMMC。
此致、
插孔
插孔、
首先,您可以通过以下步骤从 Tiny rootfs 开始:
步骤1:
CD $PSDKLA_DIR/BIN
VI mksdboot.sh
进行以下更改:
root_fs="$sdkdir/files/tisdk-default-image-j7200-evm.tar.xz"
更改为
root_fs="$sdkdir/files/tisdk-Tina-image-j7200-evm.tar.xz"
因此 root_fs 指向 Tiny rootfs。
保存
步骤2:
使用 mksdboot.sh 准备新卡
步骤3:
通过执行以下操作将 Linux 二进制文件安装到 Tiny rootfs 卡:
VI Rules.make
将 destdir 设置为指向 SD 卡 rootfs:
destdir=/media/$user/rootfs
CD $PSDKLA_DIR
构建 Linux
sudo make linux_install
现在、您可以更快地引导至 Linux 提示符。
此致、
基尔西
你(们)好
下面是客户想要的请求。
由于快速启动是汽车应用中最重要的功能、许多客户希望将该功能包含在 SDK 的主要功能中。
根据客户的测量结果、使用微型 SDK 映像需要大约2秒。
谢谢。
此致、
插孔
根据客户的测量结果、使用微型 SDK 映像需要大约2秒。
[/报价]是的。 这也是我们测量的时序。 他们是否可以这样做?
我们将就此与内部团队进行核实。
此致、
基尔西
你(们)好
感谢您的快速回复。