This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:IGH EtherCAT 主站

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1016637/am5729-igh-ethercat-master

器件型号:AM5729

您好,hardware:https : //www.ti.com.cn/product/cn/AM5729?keyMatch=TMDSIDK5729;tisearch=search-万物

软件:https : //software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/latest/index_FDS.html

当我运行 IGH EtherCAT 主站一段时间时、它将出现不匹配的数据报、并且电机将不会被启用。如果可能、我想知道为什么选择?

[6035.267527] EtherCAT 0:域0:6个工作计数器更改-现在为3/3
[6035.267530]。
域1:WC 0。
域1:状态0。
域1:WC 3.
域1:状态2。
[6036.057553] EtherCAT 警告0:38个数据报不匹配!
域1:WC 0。
域1:状态0。
域1:WC 3.
域1:状态2。
[6036.187515] EtherCAT 警告:跳过数据报086a7cad (domain0-0-main) 19次。
域1:WC 0。
域1:状态0。
域1:WC 3.
域1:状态2。
期间57258... 8224101
执行26677... 8099173
延迟26128... 7324726
域1:WC 0。
域1:状态0。
域1:WC 3.
域1:状态2。
[6036.278657] EtherCAT 0:域0:8个工作计数器更改-现在是3/3
[6036.278660]。
[6037.056732] EtherCAT 警告0:28个数据报不匹配!
[6037.197526] EtherCAT 警告:跳过数据报086a7cad (domain0-0-main) 9次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 AM57、EtherCAT 主站或从站上运行的是什么?

    您能否用图表显示网络配置? 也请共享 PCAP 文件。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 Am57.I 使用 eth0运行 EtherCAT 主站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在内部进行了检查、遗憾的是、我们现在不支持 AM57和更新的 SoC 上的 EtherCAT 主站。

    目前没有启用此功能的计划。

    此致

    葡萄园