This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:将 FT2232HQ 用于主 UART 和 MCU UART

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021221/dra829v-using-ft2232hq-for-main-uart-and-mcu-uart

器件型号:DRA829V

您好!

我们是否可以使用 FT2232HQ 对主 UART 和 MCU UART 进行多路复用。

1.这是否会影响二进制加载?

2.我们计划将单个 USB 端口与 FT2232器件多路复用主端口和 MCU UART 配合使用。

BR、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮帮我。  

    Rgds、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    是的、您可以使用 FT2232H 在不同的 UART 端口之间进行多路复用。 这当前在 EVM 上完成。 如需更多信息和设计建议、请在此处参考 EVM 原理图和用户指南:   

    https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM

    https://www.ti.com/lit/ug/spruis4b/spruis4b.pdf

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiou、

    谢谢。 我知道在 EVM 中它是多路复用的、但我们计划对 MCU_UART0和 MAIN_UART0进行多路复用、这在 EVM 中没有完成。 请确认

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个 FT2232H 可用于支持 MCU_UART0和 MAIN_UART0。  根据 VDDSHV IO 电源轨的供电方式、您可能需要在处理器/FT2232H 之间添加缓冲器/隔离(尤其是在支持仅 MCU 或类似模式时)。  对二进制影响的问题不清楚。  EVM 支持 MCU_UART0和 MAIN_UART0的 UART。  听起来这种设计是相同的、因此没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我问的二进制影响是加载映像  

    tiboot.bin - MCU UART0

    2. sysfw.itb  - MCU UART0

    3. tispl.bin  -主 UART0

    4.uboot.img  -主 UART0

    如果   UART0和 MCU UART0进行多路复用、会有什么影响吗!

    我们不使用仅 MCU 模式。 我们正在使用这两个域

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚主 UART0和 MCU UART0进行多路复用的含义-您能解释一下吗?  FT2232H 支持双 UART、那么计划在 FT2232H 上支持这两个 UART -还是这些 UART 在 FT2232H 上共享一个端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在 EVM 中、 MCU_UART0和 WKUP_UART0通过 FT2232进行多路复用、并连接 到 J43 (MCU 域 UART)、类似地、另一个四路器件用于对 UART0 (主域)进行多路复用、并连接到 J44 (主 UART)。  

    我们计划使用双端口 FT2232并 在该单芯片中实现 MCU_UART0和 UART0 (主域)、并连接到单个 USB 端口。  

    我想知道这是否可行、正如我看到的、对于四路和双路器件、电源域是不同的。

    从另一种意义上讲、它将类似于双端口 FTDI、但我们将使用 UART0而不是 WKUP_UART0。

    谢谢、

    Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件不知道 UART 连接了哪个 FT 器件、因此如果使用单个 FT2232H 器件将 MCU UART0和主 UART0组合在一起、则不会影响软件。