您好!
我们是否可以使用 FT2232HQ 对主 UART 和 MCU UART 进行多路复用。
1.这是否会影响二进制加载?
2.我们计划将单个 USB 端口与 FT2232器件多路复用主端口和 MCU UART 配合使用。
BR、
Arun M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们是否可以使用 FT2232HQ 对主 UART 和 MCU UART 进行多路复用。
1.这是否会影响二进制加载?
2.我们计划将单个 USB 端口与 FT2232器件多路复用主端口和 MCU UART 配合使用。
BR、
Arun M
Arun、
是的、您可以使用 FT2232H 在不同的 UART 端口之间进行多路复用。 这当前在 EVM 上完成。 如需更多信息和设计建议、请在此处参考 EVM 原理图和用户指南:
https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM
https://www.ti.com/lit/ug/spruis4b/spruis4b.pdf
此致、
石尾
您好、Robert、
在 EVM 中、 MCU_UART0和 WKUP_UART0通过 FT2232进行多路复用、并连接 到 J43 (MCU 域 UART)、类似地、另一个四路器件用于对 UART0 (主域)进行多路复用、并连接到 J44 (主 UART)。
我们计划使用双端口 FT2232并 在该单芯片中实现 MCU_UART0和 UART0 (主域)、并连接到单个 USB 端口。
我想知道这是否可行、正如我看到的、对于四路和双路器件、电源域是不同的。
从另一种意义上讲、它将类似于双端口 FTDI、但我们将使用 UART0而不是 WKUP_UART0。
谢谢、
Arun M