This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在从 AM6548迁移到 AM6442。 在采用 Linux SDK 的 AM6548上、我们使用/sys/class/thermal 进行片上温度测量。 在具有默认映像的 AM64x EVM 上、似乎未组装/sys/class/thermal。
在 AM6442上访问 Linux 中的片上温度时、是否有/sys/class/thermal 的替代方案?
您好 Steven、
是的、当前 Linux 不支持在 sysfs 中读取热性能、目前还没有添加支持的近期计划。
同时、您可以使用附加的脚本读取温度。