This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Linux/A53中的片上温度

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548, AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021087/am6442-on-chip-temperature-in-linux-a53

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM6548

我们正在从 AM6548迁移到 AM6442。 在采用 Linux SDK 的 AM6548上、我们使用/sys/class/thermal 进行片上温度测量。 在具有默认映像的 AM64x EVM 上、似乎未组装/sys/class/thermal。

在 AM6442上访问 Linux 中的片上温度时、是否有/sys/class/thermal 的替代方案?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。