尊敬的 TI 团队:
我尝试连接板载 XDS110调试器,但遇到以下问题:
1)调试器连接错误: 
2) 以下是连接问题日志:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
/home/prashant/.ti/ccs1200/0/0/BrdDat/testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。
库构建日期为"2022年6月17日"。
库构建时间为'22:27:04'。
库软件包版本为'9.8.0.00235'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。
说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
但在使用 xdsdfu 实用程序更新 xds110固件后,也遇到了相同的问题,因此任何人都可以帮助解决这一“板载 xds110调试器连接”问题。
注意:这里我 使用 CCS 版本12.00进行调试。 从 TI 处理器 SDK 方面,也在 .mak 文件中进行了“调试模式”设置。