This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:在 Jacinto7 EVM 板上连接 XDS110板载调试器时遇到问题。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137396/j721excpxevm-facing-issue-while-connecting-xds110-on-board-debugger-on-jacinto7-evm-board

器件型号:J721EXCPXEVM

尊敬的 TI 团队:

我尝试连接板载 XDS110调试器,但遇到以下问题:

1)调试器连接错误:



2) 以下是连接问题日志:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/prashant/.ti/ccs1200/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。
库构建日期为"2022年6月17日"。
库构建时间为'22:27:04'。
库软件包版本为'9.8.0.00235'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]


但在使用  xdsdfu 实用程序更新 xds110固件后,也遇到了相同的问题,因此任何人都可以帮助解决这一“板载 xds110调试器连接”问题。  
注意:这里我 使用 CCS 版本12.00进行调试。 从 TI 处理器 SDK 方面,也在  .mak 文件中进行了“调试模式”设置。