This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
因此、我修改了依次在测试端口上发送的过程、即端口5003为5s、端口5002为5s、然后端口5001为另一个5s。
iperf3 -c 192.168.1.30 -u -b100M -p 5003 -l1472 -t5 -i5 sleep 0.1 iperf3 -c 192.168.1.30 -u -b100M -p 5002 -l1472 -t5 -i5 sleep 0.1 iperf3 -c 192.168.1.30 -u -b100M -p 5001 -l1472 -t5 -i5
这似乎起作用了! 设置
选通时间 | UDP 端口 | PRIO | 通信类 |
---|---|---|---|
2.5ms | 5003. | 3. | TC2. |
2.5ms | 5002. | 2. | TC1. |
5.0ms | 5001. | 1 | TC0 |
我观察到端口上的速率为25/25/50Mbps、并且每个端口的栅极时序似乎是正确的。 但是,我无法观察到三个队列的时间安排,因为当我同时启动3个 iperf3客户端时,我仅在端口5001上接收流量。
尽管采用上述交换机配置、但由于 iperf3客户端(并行运行)的 TX 速率大幅降低至10Mbps、因此我可以获得您所期望的结果、例如
时间戳 | 端口 | 选通持续时间[ms] |
16、126357 | 5003. | 2、24 |
16、128599 | 5002. | 2、50 |
16、131104. | 5001. | 4、93 |
16、136029 | 5003. | 2、71 |
16、138736 | 5002. | 2、76 |
16、141497 | 5001. | 4、84 |
16、146334 | 5003. | 2、37 |
16、148705 | 5002. | 2.14. |
16、150848 | 5001. | 5、12 |
16、155965 | 5003. | 2、71 |
16、158672 | 5002. |
该示例的配置方式是在出口将 UDP 端口映射到 TC、可能需要更早地进行筛选(如何操作?)。 但是、开关不应以3 x 100Mbps 的速率过载、对吧?
您好 Stefan、
很抱歉耽误你的时间。
我发现、CPSW 2G 的 TSN 特性(EST 和 IET)从未在 J7200上实际进行过测试。 之所以添加该功能、是因为添加了对另一个 SoC (AM65和 AM64)的支持、并且由于这三个 SoC 上的 IP 是相同的、因此添加到了文档中。
在添加正式支持之前、我认为在这里调试这个问题没有意义、这将在2021年第4季度(SDK 8.1)。 我现在将关闭此 TT、我们可以再次访问此发布 SDK 8.1
对任何混淆表示歉意。
此致
葡萄园
您好 Stefan、
查看我的内嵌答复
[引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn/3837052 #3837052"]这是否也会影响 RTOS 下的 CPSW2G?这是否仅是 Linux 相关问题?SDK 8.2中计划使用 CPSW2G (RTOS)的 TSN (2022年3月底)、目前不支持 TSN 的 RTOS。
[引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn ]1. 您能否提供有关 CPSW2G 的文档(如编程手册)?您能在 TRM 中查看12.2.1.5 MCU_CPSW0编程指南吗? 另请查看此 链接 ,其中包含与 CPSW 2G 混合的 CPSW 9G 的大量信息(两个 IP 基本上是相同的)
[引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn ]2. 您能否通过 TI AM65x 开关配置工具提供文档?我将进行检查并告知您
[引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn ]3. 如果我提供运行"switch-config -D0"的结果、您能否确定出问题所在?我可以在内部进行检查、请提供日志。
此致
葡萄园
您好 Stefan、
您能否为 CPSW 2G 的一般问题创建另一个 TT? 这适用于 TSN、因此、如果没有其他问题、我们应该将其关闭。
此致
葡萄园
您好、Vineyet、
运行附带的脚本 configure-tsn.sh、然后 运行"switch-config -D0 > config.txt"以生成后者
Best Stefan
您好、Vineyet、
我认为我到目前为止的所有问题都与 TSN 相关、但考虑到这个问题与演示示示例有关、我将按照您的建议进行处理
Best Stefan
您好 Stefan、
谢谢。 我想我们现在可以暂停任何与 TSN 相关的配置、直到 SDK 8.1推出为止。
此致
葡萄园