This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TSN 的 CPSW2G 配置

Guru**** 2542890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn

器件型号:TDA4VM

我已经尝试过您 的 TSN 示例 、但未能在 EVM 上重现该示例。

1.您能否提供有关 CPSW2G 的文档(如编程手册)?

2. 您能否提供 TI AM65x 开关配置工具的相关文档?

3.如果我提供运行"switch-config -D0"的结果,您能确定出什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我修改了依次在测试端口上发送的过程、即端口5003为5s、端口5002为5s、然后端口5001为另一个5s。

    iperf3 -c 192.168.1.30 -u -b100M  -p 5003 -l1472 -t5 -i5
    sleep 0.1
    iperf3 -c 192.168.1.30 -u -b100M  -p 5002 -l1472 -t5 -i5
    sleep 0.1
    iperf3 -c 192.168.1.30 -u -b100M  -p 5001 -l1472 -t5 -i5

    这似乎起作用了! 设置  

    选通时间 UDP 端口 PRIO 通信类
    2.5ms 5003. 3. TC2.
    2.5ms 5002. 2. TC1.
    5.0ms 5001. 1 TC0

    我观察到端口上的速率为25/25/50Mbps、并且每个端口的栅极时序似乎是正确的。 但是,我无法观察到三个队列的时间安排,因为当我同时启动3个 iperf3客户端时,我仅在端口5001上接收流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管采用上述交换机配置、但由于 iperf3客户端(并行运行)的 TX 速率大幅降低至10Mbps、因此我可以获得您所期望的结果、例如

    时间戳 端口 选通持续时间[ms]
    16、126357 5003. 2、24
    16、128599 5002. 2、50
    16、131104. 5001. 4、93
    16、136029 5003. 2、71
    16、138736 5002. 2、76
    16、141497 5001. 4、84
    16、146334 5003. 2、37
    16、148705 5002. 2.14.
    16、150848 5001. 5、12
    16、155965 5003. 2、71
    16、158672 5002.  

    该示例的配置方式是在出口将 UDP 端口映射到 TC、可能需要更早地进行筛选(如何操作?)。 但是、开关不应以3 x 100Mbps 的速率过载、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉耽误你的时间。

    请在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1011289/dra821u-cpsw2g-tsn-demo/3835476#3835476上查看我的评论

    我发现、CPSW 2G 的 TSN 特性(EST 和 IET)从未在 J7200上实际进行过测试。 之所以添加该功能、是因为添加了对另一个 SoC (AM65和 AM64)的支持、并且由于这三个 SoC 上的 IP 是相同的、因此添加到了文档中。

    在添加正式支持之前、我认为在这里调试这个问题没有意义、这将在2021年第4季度(SDK 8.1)。 我现在将关闭此 TT、我们可以再次访问此发布 SDK 8.1

    对任何混淆表示歉意。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vineet、
    仅供澄清:

    • 这是否也会影响 RTOS 下的 CPSW2G、还是仅影响 Linux 相关问题?
    • w.r.t。我的文档请求(用户手册、程序员手册)-您能提供吗?
    • SDK 8.1将于21年第4季度结束、对吧?

    Best Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    查看我的内嵌答复

    [引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn/3837052 #3837052"]这是否也会影响 RTOS 下的 CPSW2G?这是否仅是 Linux 相关问题?

    SDK 8.2中计划使用 CPSW2G (RTOS)的 TSN (2022年3月底)、目前不支持 TSN 的 RTOS。

    [引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn ]1. 您能否提供有关 CPSW2G 的文档(如编程手册)?

    您能在 TRM 中查看12.2.1.5 MCU_CPSW0编程指南吗? 另请查看此 链接 ,其中包含与 CPSW 2G 混合的 CPSW 9G 的大量信息(两个 IP 基本上是相同的)

    [引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn ]2.  您能否通过 TI AM65x 开关配置工具提供文档?

    我将进行检查并告知您

    [引用 userid="491633" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030560/tda4vm-configuration-of-cpsw2g-for-tsn ]3. 如果我提供运行"switch-config -D0"的结果、您能否确定出问题所在?

    我可以在内部进行检查、请提供日志。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您能否为 CPSW 2G 的一般问题创建另一个 TT? 这适用于 TSN、因此、如果没有其他问题、我们应该将其关闭。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    运行附带的脚本 configure-tsn.sh、然后 运行"switch-config -D0 > config.txt"以生成后者

    Best Stefan

    e2e.ti.com/.../2671.config.txt

    e2e.ti.com/.../configure_2D00_TSN.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、
    我认为我到目前为止的所有问题都与 TSN 相关、但考虑到这个问题与演示示示例有关、我将按照您的建议进行处理
    Best Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    谢谢。 我想我们现在可以暂停任何与 TSN 相关的配置、直到 SDK 8.1推出为止。

    此致

    葡萄园