This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:J7200 RTOS SDK CAN 相关函数

Guru**** 2549300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1027444/processor-sdk-j7200-j7200-rtos-sdk-can-related-functions

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

您好 TI

我们 有关于 J7200 RTOS SDK CAN 相关函数的问题。

目前、我们在 CAN-Ethernet 网关演示中看到了 CAN_traffy_generator 演示代码、在 PDK 中看到了 mcan 演示代码函数。

这两者基于 mcu1_0构建(如下图所示)。 是否可以在 MCU2_0或2_1上运行这两者?

或者,这是只能在特定内核上运行的特定函数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    可以在其他内核上运行这些网关演示、但需要修改 makefile 和源代码。 我们目前没有这方面的文件。

    如果您尝试评估不同内核上的 CAN、那么 MCUSW 可能更适合、请参阅此 文档

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineet

    感谢您的信息。

    我们检查 PDK 是否还有 CAN 诊断测试。

    哪一项更适合驱动程序移植集成开发?

    BR

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    PDK Diag 应用程序仅用于电路板结账和启动。 请使用 mcusw 进行应用开发。 请参阅 MCUSW 用户指南

    此致

    葡萄园