请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200 您好 TI
我们 有关于 J7200 RTOS SDK CAN 相关函数的问题。
目前、我们在 CAN-Ethernet 网关演示中看到了 CAN_traffy_generator 演示代码、在 PDK 中看到了 mcan 演示代码函数。
这两者基于 mcu1_0构建(如下图所示)。 是否可以在 MCU2_0或2_1上运行这两者?
或者,这是只能在特定内核上运行的特定函数吗?