This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:Micro SDCard 规格?

Guru**** 2544130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1029355/processor-sdk-am64x-micro-sdcard-specification

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好:

我有几个128GB 微型 SDCard 放置在周围、并使用 balenaEtcher 将 tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz 放在卡上。

引导未完成、看起来像 uBoot 尝试从 mmc1引导失败、然后尝试 mmc2、也失败了。  这两个器件都可以实现、它们在其他器件中似乎工作正常。

然后我获取了 EVM 附带的额外16GB micro SDCard、一切都正常。  

在文档中,它唯一的说明是该卡至少需要16GB。   有什么想法吗?

谢谢

霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从硬件角度来看、我不知道128GB 卡无法像16GB 卡那样工作的任何原因。  较新的 SD 卡应向后兼容较旧的标准。  我只能假设存在导致此问题的软件不兼容性。  我会将您的问题分配给 我们软件支持 团队的某个人。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、
    1.从128GB 卡引导时,我们是否有不起作用的情况的完整引导日志? 如果是、我们可以将其作为附件上传吗?
    2.我们是否已在您的设置中启动了任何128GB 卡?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    很抱歉耽误你的时间、我一直在尝试解决一些 CCS/JTAG 问题。  

    1.现在切换回从 sdcard 模式引导,所以以下是日志:

    不能、我只能从评估板附带的16GB SD 卡启动。  正如我之前提到的、2个128GB 卡都可以正常工作。  

    e2e.ti.com/.../AM64_5F00_128GBFlashLogs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、
    感谢您捕获完整的日志文件。
    u-boot 可以访问128GB SDcard 来加载内核/DTB 文件、然后启动内核...
    但是,在尝试安装 rootfs 时,内核在访问 SDcard 时遇到某种程度的卡死,如下所示:

    [    2.604446] mmc0: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    2.612741] Waiting for root device PARTUUID=355e696d-02...
    [    2.653966] mmc0: error -110 whilst initialising SD card

    我们能否再次刷新同一 SDCard 并检查是否存在差异、或使用另一 SDCard 作为临时解决方法。
    我还将在内部检查观察到/报告的任何类似问题、并随时向您发布。
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢洪:

    我已多次刷新我的两个128GB SD 卡、它们都始终具有相同的输出。

    我没有被阻止,因为我有一个16 GB 的卡可以正常工作。  看起来很奇怪。

    最好

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、
    是的、请使用其他 SDCard 作为解决方法。
    我将在内部进行检查、并随时向您发布。
    最棒的
    -香港