您好:
我有几个128GB 微型 SDCard 放置在周围、并使用 balenaEtcher 将 tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz 放在卡上。
引导未完成、看起来像 uBoot 尝试从 mmc1引导失败、然后尝试 mmc2、也失败了。 这两个器件都可以实现、它们在其他器件中似乎工作正常。
然后我获取了 EVM 附带的额外16GB micro SDCard、一切都正常。
在文档中,它唯一的说明是该卡至少需要16GB。 有什么想法吗?
谢谢
霍华德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我有几个128GB 微型 SDCard 放置在周围、并使用 balenaEtcher 将 tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz 放在卡上。
引导未完成、看起来像 uBoot 尝试从 mmc1引导失败、然后尝试 mmc2、也失败了。 这两个器件都可以实现、它们在其他器件中似乎工作正常。
然后我获取了 EVM 附带的额外16GB micro SDCard、一切都正常。
在文档中,它唯一的说明是该卡至少需要16GB。 有什么想法吗?
谢谢
霍华德
您好、Hong:
很抱歉耽误你的时间、我一直在尝试解决一些 CCS/JTAG 问题。
1.现在切换回从 sdcard 模式引导,所以以下是日志:
不能、我只能从评估板附带的16GB SD 卡启动。 正如我之前提到的、2个128GB 卡都可以正常工作。
您好 Howard、
感谢您捕获完整的日志文件。
u-boot 可以访问128GB SDcard 来加载内核/DTB 文件、然后启动内核...
但是,在尝试安装 rootfs 时,内核在访问 SDcard 时遇到某种程度的卡死,如下所示:
[ 2.604446] mmc0: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit [ 2.612741] Waiting for root device PARTUUID=355e696d-02... [ 2.653966] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
我们能否再次刷新同一 SDCard 并检查是否存在差异、或使用另一 SDCard 作为临时解决方法。
我还将在内部检查观察到/报告的任何类似问题、并随时向您发布。
最棒的
-香港