This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何使用 VIP 接收576i 映像?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP5154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TVP5158TVP5154TDA2

您好专家、

我们公司使用具有 SDK0305的定制板。 要求接收720*576i 4CH 标准图像

问题1:如何使 VIP 捕获接收25帧?  如有可能 、请提供修改建议。

Q2:我在 SDK 中看到了1CH TVP5158驱动程序、我是否可以使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154? 如果可能、我可以将其更改为4通道吗?

问题3:我对捕获将接收的25fps 或50fps 场很好奇?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image:如何使 VIP 捕获接收25帧?  如果可能、 请提供修改建议。

    FPS 由您的像素时钟控制、因此只要像素时钟正确、 VIP 就能够捕获25fps。

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image ]Q2:我在 SDK 中看到了1CH TVP5158驱动程序、是否可以使用 TVP5158驱动程序接收 TVP5154? 如果可能、我可以将其更改为4通道吗?

    是的、您可以、但 您需要将其启动。

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image ]Q3:我对 Capture 将接收的25fps 或50fps 字段感到好奇?

    捕获将接收单个字段、因此它还将存储字段并对字段捕获进行回调。  应用程序必须合并它们并从 它们中创建帧。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPS 由您的像素时钟控制、因此只要像素时钟正确、 VIP 就能够捕获25fps。

    ->我测得 TVP5154的频率为27MHz。 这是标准吗? 实际上、我们有 TP2824解码器 PIXcel 时钟输出为37.125MHZ、VIP 能否正确接收?

    是的、您可以、但 您需要将其启动。

    -> 我尝试使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154映像、但失败了。  您能指导我实现这一目标吗?

    捕获将接收单个字段、因此它还将存储字段并对字段捕获进行回调。  应用程序必须合并它们并从 它们中创建帧。

    ->捕获驱动程序会将字段合并为帧、然后将新数据发送到捕获链接、对吧?

      然后我打印捕获链接信息、并看到它应该是25fps、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3786554 #3786554"]->我测得 TVP5154的频率为27MHz。 这是标准吗? 实际上、我们有 TP2824解码器 PIXcel 时钟输出为37.125MHZ、VIP 能否正确接收?[/引述]

    是的、 只要 HS 和 VS 正确、应该可以。

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3786554 #3786554"]->捕获驱动程序会将字段合并到帧中,然后将新数据发送到捕获链接,对吧?[/quot]

    否、驱动程序或链接不会合并这些字段。 它必须在应用中完成。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、驱动程序或链接不会合并这些字段。 它必须在应用中完成。

    -> TI 是否提供了合并应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154图像、但失败了。

    我是否需要修改这些文件中的某些 VIP 设置?

    我使用 processor_sdk_vision_03_05_00_00
    以下是我的设置步骤
    步骤1:选择用例 C:\processor_sdk_vision_03_05_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\VIP_single_cam_view
    第2步:确保 Pinmux 配置正确
    步骤3:选择 chains_captate_SRC_VIDDEC_TVP5158
    步骤4:CaptureOutWidth 720、CaptureOutHeight 576
    步骤5:Chain 创建
    步骤6:CHAIN_Start
    步骤7:初始化 TVP5154
    7-1//写入所有解码器
    0xFE、0x0F
    7-2//将0x00写入寄存器0x7F =>初始化5154
    0x7f、0x00

    e2e.ti.com/.../vip_5F00_single_5F00_cam_5F00_view.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是捕获链路到显示链路、然后通过 HDMI 720p 的结果。

    摄像头-> TVP5154 -> TDA2 -> HDMI

    PIXcel 时钟27MHz

    仅显示接收到的链路1fps

    摄像头-> TP2824 -> TDA2 -> HDMI

    PIXcel 时钟74.25MHZ

    显示链路接收到50fps、图像被裁剪

    摄像头到显示器

    黄色标签表示图像在经过 TDA2后被裁剪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 TP2824硬件:

    输出 BT656。 嵌入式720*576i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    请帮您更新?

    感谢你的善意帮助

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3787954 #3787954"]-> TI 是否提供了合并应用?

    否、必须在应用中完成。

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3787967 #3787967"]我是否需要修改这些文件中的某些 VIP 设置?

    否、这应该可以正常工作。 只需确保在单通道模式下配置 VIP、因为此用例可能是在多通道模式下配置 VIP。

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3788002 #3788002"]

    摄像头-> TVP5154 -> TDA2 -> HDMI

    PIXcel 时钟27MHz

    仅显示接收到的链路1fps

    [/报价]

    您是以嵌入式同步格式还是离散同步配置 VIP? 您能否先通过查看注册信息来检查 VIP 配置是否正确? 然后检查 VIP 是否正确检测尺寸。 然后检查 fps。  

    FPS 可能较低、因为您的链路 might.be 及时返回帧。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、必须在应用中完成。

    ->我发现使用案例 VIP_Single_RVC_CAM_View_crcvpe VPE 似乎能够进行字段合并、这可以实现吗?

    您是以嵌入式同步格式还是离散同步配置 VIP? 您能否先通过查看注册信息来检查 VIP 配置是否正确? 然后检查 VIP 是否正确检测尺寸。 然后检查 fps。  

    FPS 可能较低、因为您的链路 might.be 及时返回帧。

    ->我使用 TVP5158的默认设置、我认为这是嵌入式同步格式、我将检查 VIP 大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791071 #3791071"-->我发现使用案例 VIP_Single_RVC_CAM_View_crcvpe VPE 似乎能够进行字段合并,这可以实现吗?

    是的、VPE 可用于将 字段转换为帧、但请注意、它将生成60字段-> 60帧。 VPE 中有一个 DeInterlacer 模块、可将字段转换为帧。 现在、如果您只需要30帧/秒、则可以在 VPE 的输出中删除/忽略备用帧。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何检查归档图像是否被裁剪?
    我认为576i 字段的大小应该是720*288。

    每秒将有50个字段。 我可以从图像中检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VPE 可用于将 字段转换为帧、但请注意、它将生成60字段-> 60帧。 VPE 中有一个 DeInterlacer 模块、可将字段转换为帧。 现在、如果您只需要30帧/秒、则可以在 VPE 的输出中删除/忽略备用帧。  

    ->您是否实施了与 VPE 的字段合并?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请帮助我了解 pInprms->dataFormat、pOutprms->dataFormat、我的 VIP 输入格式是 YUV422I、但为什么我必须设置以下内容才能看到正确的彩色图片
    "indata formate = system_DF_YUV422P
    outdata formate = system_DF_YUV422I_YUV"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu Ying、

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791189 #3791189)]每秒将有50个字段。 我可以从图像中检查吗?

    您可以保存图像 并将其签出。 我看不到 任何其他的方式。 但在此之前、您能否检查 VIP 报告的捕获图像大小是否正确?

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791192 #3791192"-->您是否已实现与 VPE 的字段合并?

    否、请参阅现有用例

    [引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791593 #3791593">请帮助我了解 pInprms->dataFormat、pOutprms->dataFormat、我的 VIP 输入格式是 YUV422I、但为什么我必须设置以下内容才能看到正确的彩色图片
    "indata formate = system_DF_YUV422P
    outdata formate = system_DF_YUV422I_YUV"[/quot]

    此处的输入数据格式表示 VIP 接收数据的格式。 在这里、YUV422P 表示它正在接收 YUV422数据。

    输出数据格式是存储格式、因此数据以 UYVY 格式存储为 YUV422。

    此致、

    Brijesh