主题中讨论的其他器件:TVP5158、 TVP5154、 TDA2
您好专家、
我们公司使用具有 SDK0305的定制板。 要求接收720*576i 4CH 标准图像。
问题1:如何使 VIP 捕获接收25帧? 如有可能 、请提供修改建议。
Q2:我在 SDK 中看到了1CH TVP5158驱动程序、我是否可以使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154? 如果可能、我可以将其更改为4通道吗?
问题3:我对捕获将接收的25fps 或50fps 场很好奇?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我们公司使用具有 SDK0305的定制板。 要求接收720*576i 4CH 标准图像。
问题1:如何使 VIP 捕获接收25帧? 如有可能 、请提供修改建议。
Q2:我在 SDK 中看到了1CH TVP5158驱动程序、我是否可以使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154? 如果可能、我可以将其更改为4通道吗?
问题3:我对捕获将接收的25fps 或50fps 场很好奇?
您好!
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image:如何使 VIP 捕获接收25帧? 如果可能、 请提供修改建议。FPS 由您的像素时钟控制、因此只要像素时钟正确、 VIP 就能够捕获25fps。
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image ]Q2:我在 SDK 中看到了1CH TVP5158驱动程序、是否可以使用 TVP5158驱动程序接收 TVP5154? 如果可能、我可以将其更改为4通道吗?是的、您可以、但 您需要将其启动。
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image ]Q3:我对 Capture 将接收的25fps 或50fps 字段感到好奇?捕获将接收单个字段、因此它还将存储字段并对字段捕获进行回调。 应用程序必须合并它们并从 它们中创建帧。
此致、
Brijesh
FPS 由您的像素时钟控制、因此只要像素时钟正确、 VIP 就能够捕获25fps。
->我测得 TVP5154的频率为27MHz。 这是标准吗? 实际上、我们有 TP2824解码器 PIXcel 时钟输出为37.125MHZ、VIP 能否正确接收?
是的、您可以、但 您需要将其启动。
-> 我尝试使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154映像、但失败了。 您能指导我实现这一目标吗?
捕获将接收单个字段、因此它还将存储字段并对字段捕获进行回调。 应用程序必须合并它们并从 它们中创建帧。
->捕获驱动程序会将字段合并为帧、然后将新数据发送到捕获链接、对吧?
然后我打印捕获链接信息、并看到它应该是25fps、对吧?
是的、 只要 HS 和 VS 正确、应该可以。
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3786554 #3786554"]->捕获驱动程序会将字段合并到帧中,然后将新数据发送到捕获链接,对吧?[/quot]否、驱动程序或链接不会合并这些字段。 它必须在应用中完成。
此致、
Brijesh
我尝试使用 TVP5158驱动程序来接收 TVP5154图像、但失败了。
我是否需要修改这些文件中的某些 VIP 设置?
我使用 processor_sdk_vision_03_05_00_00
以下是我的设置步骤
步骤1:选择用例 C:\processor_sdk_vision_03_05_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\VIP_single_cam_view
第2步:确保 Pinmux 配置正确
步骤3:选择 chains_captate_SRC_VIDDEC_TVP5158
步骤4:CaptureOutWidth 720、CaptureOutHeight 576
步骤5:Chain 创建
步骤6:CHAIN_Start
步骤7:初始化 TVP5154
7-1//写入所有解码器
0xFE、0x0F
7-2//将0x00写入寄存器0x7F =>初始化5154
0x7f、0x00
这是捕获链路到显示链路、然后通过 HDMI 720p 的结果。
摄像头-> TVP5154 -> TDA2 -> HDMI
PIXcel 时钟27MHz
仅显示接收到的链路1fps

摄像头-> TP2824 -> TDA2 -> HDMI
PIXcel 时钟74.25MHZ
显示链路接收到50fps、图像被裁剪

摄像头到显示器
黄色标签表示图像在经过 TDA2后被裁剪

否、必须在应用中完成。
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3787967 #3787967"]我是否需要修改这些文件中的某些 VIP 设置?否、这应该可以正常工作。 只需确保在单通道模式下配置 VIP、因为此用例可能是在多通道模式下配置 VIP。
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3788002 #3788002"]摄像头-> TVP5154 -> TDA2 -> HDMI
PIXcel 时钟27MHz
仅显示接收到的链路1fps
[/报价]您是以嵌入式同步格式还是离散同步配置 VIP? 您能否先通过查看注册信息来检查 VIP 配置是否正确? 然后检查 VIP 是否正确检测尺寸。 然后检查 fps。
FPS 可能较低、因为您的链路 might.be 及时返回帧。
此致、
Brijesh
否、必须在应用中完成。
->我发现使用案例 VIP_Single_RVC_CAM_View_crcvpe VPE 似乎能够进行字段合并、这可以实现吗?
您是以嵌入式同步格式还是离散同步配置 VIP? 您能否先通过查看注册信息来检查 VIP 配置是否正确? 然后检查 VIP 是否正确检测尺寸。 然后检查 fps。
FPS 可能较低、因为您的链路 might.be 及时返回帧。
->我使用 TVP5158的默认设置、我认为这是嵌入式同步格式、我将检查 VIP 大小。
是的、VPE 可用于将 字段转换为帧、但请注意、它将生成60字段-> 60帧。 VPE 中有一个 DeInterlacer 模块、可将字段转换为帧。 现在、如果您只需要30帧/秒、则可以在 VPE 的输出中删除/忽略备用帧。
此致、
Brijesh
您好、Wu Ying、
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791189 #3791189)]每秒将有50个字段。 我可以从图像中检查吗?您可以保存图像 并将其签出。 我看不到 任何其他的方式。 但在此之前、您能否检查 VIP 报告的捕获图像大小是否正确?
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791192 #3791192"-->您是否已实现与 VPE 的字段合并?否、请参阅现有用例
[引用 userid="464307" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024368/tda2sx-how-to-use-vip-to-receive-576i-image/3791593 #3791593">请帮助我了解 pInprms->dataFormat、pOutprms->dataFormat、我的 VIP 输入格式是 YUV422I、但为什么我必须设置以下内容才能看到正确的彩色图片此处的输入数据格式表示 VIP 接收数据的格式。 在这里、YUV422P 表示它正在接收 YUV422数据。
输出数据格式是存储格式、因此数据以 UYVY 格式存储为 YUV422。
此致、
Brijesh