This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:tda4vm

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1025160/j721exsomxevm-tda4vm

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:DRA829TDA4VM

您好!

我的客户需要帮助。

我对 J721EXSOMG01EVM 板感兴趣。 我了解到板上有一个名为 J721E 的 SOC、它是 dra829、tda4vm 和 am752x 的超集。 我有3个问题:
(1) J721E SOC 将来是否会进行大规模生产?
(2)如果 J721E 仅用于演示板、则如果我将此板用于我的项目、则最终应在 dra829、tda4vm 或 am752x 上重新部署代码以进行生产。 我应该如何重新计算重新部署的代码?
(3)在更新的 tda4vm 和 dra829数据表中、我发现 PRU_ICSSG 模块已删除。 我的项目需要该模块以及 C71、R5F 和 C66X 内核。 PRU_ICSSG 模块将来是否会出现在 AM752X 的发行版中? 这是我对使用新平台的最后希望。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于(1)、您能否重新表述问题、不确定我是否理解。   

    关于(2)、预计不会进行代码重构、选择用于生产的器件将与 EVM 上的 J721E 的工作方式相同。   请记住、需要考虑电路板变化、

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="489909" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1025160/j721exsomxevm-tda4vm "](3)在更新的 tda4vm 和 dra829数据表中、我发现 PRU_ICSSG 模块已删除。 我的项目需要该模块以及 C71、R5F 和 C66X 内核。 PRU_ICSSG 模块将来是否会出现在 AM752X 的发行版中? 这是我最后一次希望使用新平台。[/引述]

    DRA829不支持 ICSSG、目前没有计划将其包含在 SoC 的未来修订版中

    此致

    葡萄园