请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721EXSOMXEVM 主题中讨论的其他器件:DRA829、 TDA4VM
您好!
我的客户需要帮助。
我对 J721EXSOMG01EVM 板感兴趣。 我了解到板上有一个名为 J721E 的 SOC、它是 dra829、tda4vm 和 am752x 的超集。 我有3个问题:
(1) J721E SOC 将来是否会进行大规模生产?
(2)如果 J721E 仅用于演示板、则如果我将此板用于我的项目、则最终应在 dra829、tda4vm 或 am752x 上重新部署代码以进行生产。 我应该如何重新计算重新部署的代码?
(3)在更新的 tda4vm 和 dra829数据表中、我发现 PRU_ICSSG 模块已删除。 我的项目需要该模块以及 C71、R5F 和 C66X 内核。 PRU_ICSSG 模块将来是否会出现在 AM752X 的发行版中? 这是我对使用新平台的最后希望。
请帮助。 谢谢。