尊敬的 Sirs:
我需要在 DSP C64x 上使用 VCP2。
特别是、我的代码对 VCP2的参数进行编程、并且在 VCP2启动后、我在 EDMA 中断上接收 VCPREVT。 (仅一个)。
检查与输入数据相关的决策数据、在输入帧长度<=2048时工作正常。
对于大于2048的帧长度、我们仅接收到一 个 VCPREVT、但 VCP2仍在运行。
在之前的所有测试中、我们都没有看到 XEVT 事件!!!!
我们的测试的起始代码是 HiberCalculation (Texas Instrument)。
您是否有一些指示用于对帧 Len >2048的 VCP2和 EDMA3进行编程?
当 Fl > 2048且 VCP2完成时、DSP 代码应执行哪些操作?
提前感谢。
Fabio