This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 TI 支持团队
如何检查绿色区域和紫色区域的虚拟眼图裕度。
例如 紫色区域表示 DQS 读/写触发器 DQ 信号。 正确吗?
如果绿色区域中的紫色区域=>这意味着 DQ 可以通过 TDA4/DDR 成功读取/写入。 正确吗?
谢谢
裕泰
您好!
紫色表示受过训练的大致位置(换句话说、接收器将对数据进行采样/锁存)。 理想情况下、紫色应在绿色单元内相对居中。
此致、
Kevin
大家好、Kevin
在我的客户电路板中、我们使用 JTAG 工具检查虚拟眼图。
对于读出用例:紫色区域并非始终位于绿色中央区域。
我们已按照您(当地 TI FAE)的建议将培训模式从7更改为6。
我的问题是如何优化 DQS
TDA4寄存器设置中的 DQ 延迟值?
例如,为 DQS 添加延迟?
通过以下方式:
我想您已经从 TI FAE 团队那里获得了我们的项目的一些测试报告和虚拟眼图。 请仔细检查一下。
谢谢
裕泰
您好、Yugai、
将写入 DQ 训练 模式从7更改为6与读取眼图无关、预计不会对写入眼图产生重大影响。 我们建议将模式从7更改为6的主要原因是解决一些系统最近出现的写入 DQ 培训问题。
我们将通过电子邮件审查会议行动和后续行动发送的数据。
谢谢、
Kevin
谢谢、我们提供了更多测试案例。 让我们在会议中进行讨论。