This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:DDRSS 虚拟眼图裕度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034540/tda4vm-q1-ddrss-virtual-eye-diagram-margin

器件型号:TDA4VM-Q1

您好、 TI 支持团队

如何检查绿色区域和紫色区域的虚拟眼图裕度。  

例如 紫色区域表示 DQS 读/写触发器 DQ 信号。 正确吗?  

    如果绿色区域中的紫色区域=>这意味着 DQ 可以通过 TDA4/DDR 成功读取/写入。 正确吗?  

谢谢

裕泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    紫色表示受过训练的大致位置(换句话说、接收器将对数据进行采样/锁存)。 理想情况下、紫色应在绿色单元内相对居中。   

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    在我的客户电路板中、我们使用 JTAG 工具检查虚拟眼图。
    对于读出用例:紫色区域并非始终位于绿色中央区域。
    我们已按照您(当地 TI FAE)的建议将培训模式从7更改为6。  

    我的问题是如何优化 DQS  

    TDA4寄存器设置中的 DQ 延迟值?  
    例如,为 DQS 添加延迟?

    通过以下方式:
    我想您已经从 TI FAE 团队那里获得了我们的项目的一些测试报告和虚拟眼图。  请仔细检查一下。  

    谢谢

    裕泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yugai、

    将写入 DQ 训练 模式从7更改为6与读取眼图无关、预计不会对写入眼图产生重大影响。 我们建议将模式从7更改为6的主要原因是解决一些系统最近出现的写入 DQ 培训问题。

    我们将通过电子邮件审查会议行动和后续行动发送的数据。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们提供了更多测试案例。 让我们在会议中进行讨论。