请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 您好!
我的客户希望尽可能减小其存储器占用空间、以便使用容量更低(且成本更低)的闪存和 DDR 器件。
我们在 SDK 8.0中提供了 tisdk-base-image-am64xx-EVM。 它的闪存和 DDR 占用空间是多少? 此映像是否仍然执行一些可以进一步降低的静态存储器分配?
谢谢你。
此致、
François μ A。