This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:tisdk-base-image-am64xx-EVM 的闪存和 RAM 占用空间是多少?

Guru**** 2548020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1036677/processor-sdk-am64x-what-is-the-flash-and-ram-footprint-of-the-tisdk-base-image-am64xx-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!

我的客户希望尽可能减小其存储器占用空间、以便使用容量更低(且成本更低)的闪存和 DDR 器件。

我们在 SDK 8.0中提供了 tisdk-base-image-am64xx-EVM。 它的闪存和 DDR 占用空间是多少? 此映像是否仍然执行一些可以进一步降低的静态存储器分配?

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francios、

    闪存封装约为180MB、DDR 封装约为128MB。

    dev@uda:base$ sudo du -sh
    181M    .

    root@am64xx-evm:~# free
                  total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:        1974976      127552     1678848       23616      168576     1611200
    Swap:             0           0           0
    

    rootfs 映像中的组件都来自开放源代码社区。 客户必须进行分析、以便根据其用例进一步减小尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘斌、

    谢谢你。 是否进行了任何调整(删除分配的缓冲区...) 可用于进一步减小这种尺寸的器件?


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    进一步减少的是删除用户空间组件并禁用使用的内核模块/功能。