尊敬的香榭丽舍
我的客户希望了解有关如何在 DRA821u CPSW5G 上实施 VLAN 的详细信息。 请提供有关此方面的详细信息吗?
据我了解、可以在 Cortex-R5上实施 VLAN 来控制 CPSW5G、我们在 SDK 中为此提供了一个示例演示。
Linux 可以通过虚拟 MAC 驱动程序从 R5内核接收经过过滤的数据、并可以通过 PCIe 和 SDIO 等其他 I/F 发送数据、对吧?
是否同时支持无标记 VLAN 和标记 VLAN?
对于 CPSW2G、是否可以在 CPSW2G 上使用 Linux VLAN 服务?
此外、eth0 (CPSW2G)和 eth1 (CPSW5G)是否可以桥接为"br0"、Linux 的 VLAN 服务是否可以在该桥接接口"br0"上使用?
谢谢、此致、
SI