This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何在 Linux 上实现 CPSW5G 的 VLAN?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux

器件型号:DRA821U

尊敬的香榭丽舍

我的客户希望了解有关如何在 DRA821u CPSW5G 上实施 VLAN 的详细信息。 请提供有关此方面的详细信息吗?

据我了解、可以在 Cortex-R5上实施 VLAN 来控制 CPSW5G、我们在 SDK 中为此提供了一个示例演示。

Linux 可以通过虚拟 MAC 驱动程序从 R5内核接收经过过滤的数据、并可以通过 PCIe 和 SDIO 等其他 I/F 发送数据、对吧?

是否同时支持无标记 VLAN 和标记 VLAN?

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/08_00_00_12/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/ethfw_c_ug_top.html#ethfw_intervlan_demo

对于 CPSW2G、是否可以在 CPSW2G 上使用 Linux VLAN 服务?

此外、eth0 (CPSW2G)和 eth1 (CPSW5G)是否可以桥接为"br0"、Linux 的 VLAN 服务是否可以在该桥接接口"br0"上使用?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="3169" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux ]我的客户希望了解有关如何在 DRA821u CPSW5G 上实施 VLAN 的详细信息。 请提供有关此内容的详细信息吗?

    请查看此 常见问题 解答、了解在 Linux 上启用 VLAN 以及对 ALE 配置的一般理解。

    [引用 userid="3169" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux "]是否支持未标记的 VLAN 和已标记的 VLAN?

    支持标记的 VLAN、但存在一个限制、即未标记的帧不会自动与端口 VLAN ID 关联

    [引用 userid="3169" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux 对于 CPSW2G、是否可以在 CPSW2G 上使用 Linux VLAN 服务?[/quot]

    是的、CPSW 2G 具有本机 Linux 驱动程序

    [引用 userid="3169" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux "]并且,eth0 (CPSW2G)和 eth1 (CPSW5G)是否可以桥接为'br0',并且 Linux 的 VLAN 服务是否可以在该桥接接口'br0'上使用?

    是的、您应该能够使用传统桥接。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    感谢您提供这些信息、这对我的理解非常有帮助。 请查看下面我的其他问题、以了解清楚吗?

    [引用 userid="62438" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux/3828951 #3828951"]请查看此 常见问题解答 ,了解在 Linux 上启用 VLAN 以及对 ALE 配置的一般理解。

    根据 ALE 配置、数据似乎可以发送到运行 Linux OS 的 A72内核、对吧? 与 Linux 驱动程序相比、使用虚拟驱动程序的应用程序软件是否有差异? 是否可以在 CPSW5G 的虚拟驱动器上使用 Linux VLAN 服务?

    如果 Linux VLAN 服务可用于 CPSW5G 的虚拟驱动程序、与 Linux 以太网驱动程序相比、虚拟驱动程序的缺点是什么?

    [引用 userid="62438" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux/3828951 #3828951"]
    是否同时支持无标记 VLAN 和标记 VLAN?

    支持标记的 VLAN、但存在一个限制、即未标记的帧不会自动与端口 VLAN ID 关联

    [/报价]

    这是否意味着客户应在 R5内核上针对未标记帧实施以太网 FW 的自定义过程?

    还是 CPSW5G 不支持未标记的 VLAN?

    [引用 userid="62438" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035312/dra821u-how-vlan-of-cpsw5g-can-be-implemented-on-linux/3828951 #3828951"]
    此外、eth0 (CPSW2G)和 eth1 (CPSW5G)是否可以桥接为"br0"、Linux 的 VLAN 服务是否可以在该桥接接口"br0"上使用?

    是的、您应该能够使用传统桥接。

    [/报价]

    虽然 CPSW5G 上仅使用虚拟驱动程序、但您是否意味着在 CPSW2G 和 CPSW5G 的"br0"桥接器中使用 VLAN 服务没有问题?

    谢谢、此致、

    SI