你(们)好
我正在将平台项目从 具有 CCSv6 的 TI Processor SDK RTOS C667x 03.03.00.04迁移到具有 CCSv9.3.0的 TI Processor SDK RTOS C667x 06.03.00.106。 在 rtsc 配置文件中创建了4个共享区域、并附加在该帖子中。 下表列出了4个共享区域的基地址和存储器大小。 第2列显示了附加的 RTSC 配置文件中分配的值、而表的第3和第4列显示了通过函数 SharedRegion_getHeap ()和 HeapMemMP_getExtendedStats ()从目标系统读取的共享区域基址和大小。
| rtsc cfg 文件中分配的值 | 使用 SDK 03.03.00.04的 ccsv6 | 使用 SDK 06.03.00.106的 ccsv9 | |
| 共享区域0 |
基址地址= 0x8100000 Len = 0x45200000 |
基地址= 0x8100080 Len = 0x451FFF80 |
基地址= 0x8100080 Len = 0x8A400000 |
| 共享区域1 |
基址地址= 0xC0100000 Len = 0x00370000 |
基址地址= 0xC0100040 Len = 0x0036FFC0 |
基址地址= 0xC0100040 Len = 0x006E0000 |
| 共享区域2 |
基地址= 0x0c000000 Len = 0x00010000 |
基址地址= 0x0C00700 Len = 0x0000F900 |
基址地址= 0x0C00700 Len = 0x0001F280 |
| 共享区域3 |
基址地址= 0x80100000 Len = 0x00800000 |
基地址= 0x80100080 Len = 0x007FFF80 |
基地址= 0x80100080 Len = 0x01000000 |
可以看出、使用 SDK 03.03.00.04和 SDK 06.03.00.106生成的基址彼此一致。 但使用 SDK 06.03.00.106生成的存储器长度是 RTSC 配置文件中分配的存储器长度的两倍。 感谢您的任何帮助。
伟国法律