This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1032869/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

我正在将平台项目从   具有 CCSv6   的 TI Processor SDK RTOS C667x 03.03.00.04迁移到具有 CCSv9.3.0的 TI Processor SDK RTOS C667x 06.03.00.106。 在 rtsc 配置文件中创建了4个共享区域、并附加在该帖子中。 下表列出了4个共享区域的基地址和存储器大小。 第2列显示了附加的 RTSC 配置文件中分配的值、而表的第3和第4列显示了通过函数 SharedRegion_getHeap ()和 HeapMemMP_getExtendedStats ()从目标系统读取的共享区域基址和大小。

rtsc cfg 文件中分配的值 使用 SDK  03.03.00.04的 ccsv6  使用 SDK  06.03.00.106的 ccsv9  
共享区域0

基址地址= 0x8100000

Len = 0x45200000

基地址= 0x8100080

Len = 0x451FFF80

基地址= 0x8100080

Len = 0x8A400000

共享区域1

基址地址= 0xC0100000

Len = 0x00370000

基址地址= 0xC0100040

Len = 0x0036FFC0

基址地址= 0xC0100040

Len = 0x006E0000

共享区域2

基地址= 0x0c000000

Len = 0x00010000

基址地址= 0x0C00700

Len = 0x0000F900

基址地址= 0x0C00700

Len = 0x0001F280

共享区域3

基址地址= 0x80100000

Len = 0x00800000

基地址= 0x80100080

Len = 0x007FFF80

基地址= 0x80100080

Len = 0x01000000

可以看出、使用  SDK  03.03.00.04和  SDK  06.03.00.106生成的基址彼此一致。 但使用  SDK  06.03.00.106生成的存储器长度是 RTSC 配置文件中分配的存储器长度的两倍。 感谢您的任何帮助。

伟国法律

e2e.ti.com/.../Phx_5F00_C6678_5F00_configuration.cfg